欧洲行销部
marketing@meanwell.eu

近年来欧洲明纬支持许多学生团队进行创新专案,其中台夫特理工大学 (TU Delf) 的 Hydro Motion 团队在2024年七月份创造永续能源历史的新里程碑——成功驾驶全球首艘「全氢能」船只横渡北海。这项创举标志团队在创新领域不断挑战极限的决心,更展现「氢能」在永续能源与海洋产业运用的潜力。
 


TU Delft Hydro Motion 团队深耕永续能源创新运用超过 15 年。从最初研发太阳能船开始,他们持续专研永续能源的运用发展。 2021 年,他们打造出全球首艘会「飞」的氢能船;2023 年,他们在摩纳哥能源船挑战赛(Monaco Energy Boat Challenge)公开海域组夺得世界冠军,同年年底,欧洲明纬成为团队的赞助者之一,提供团队计画相关产品与技术支援。 2024年,他们迈出新一步,成功设计、建造并驾驶一艘水翼氢能船横渡北海,证明「氢能」可为成为船舶发展的关键技术。



 

在氢能船计画中,TU Delft Hydro Motion 使用明纬的 DC-DC 转换器,确保船只电力系统的稳定性及高使用效率。其中,DDR-480B-12 在电动转向系统中能够稳定处理高达 40A 的电流峰值;DDR-60G-12 和 RSD-60G-12则替 AIS、自动导航单元和 VHF 无线电等重要设备提供稳定电力,确保航行的安全与精确性。此外,DDR-15G-5 和 SD-15B-0负责为 Raspberry Pi 微型电脑供电,确保数据处理顺畅并提升运行效率。 

这类开创性计画与明纬的使命不谋而合——我们致力于提供可信赖且高效的解决方案,打造永续的未来。在此专案中,我们再次证明明纬专注于绿能技术的创新,协助下世代工程师,如TU Delft Hydro Motion团队持续推动永续能源的创新运用!