超级电容充电应用解决方案— NSP-1000系列

技服中心 / 吳振源
willard@meanwell.com

         近年来,随着 AI 数据中心、智能制造、自动化物流、轨道运输、再生能源及智慧电网等产业快速发展,系统对于瞬时大功率输出、短时间备援及高频率充放电的需求持续提升。传统电池虽具备较高的能量密度,但在快速充放电、高倍率输出及循环寿命方面仍存在限制,因此兼具高功率密度与超长寿命的超级电容逐渐成为许多工业设备的重要储能组件。

         超级电容最大的特点在于可快速充电、快速放电。相较于锂电池通常需要数十分钟甚至数小时完成充电,超级电容可在数秒至数分钟内完成充电,并能在极短时间内释放大量能量,因此非常适合作为瞬时功率补偿或短时间备援电源。 此外,超级电容的充放电循环寿命可达数十万至百万次以上,远高于一般电池,因此特别适合频繁充放电的工业应用。

         然而,超级电容在每次放电完成后,其端电压可能降至接近0V;也就是说,充电器每次都必须从近乎0V开始充电,而非像锂电池仍保有一定的残余电压。当电源直接连接至低电压的超级电容时,由于电压差极大,若没有适当的电流控制,瞬间便会产生极大的浪涌电流,甚至可能导致电源启动过电流保护,无法正常完成充电。另外,超级电容充电电源除了需要提供足够的输出功率外,更重要的是必须具备低电压输出能力、稳定的恒流控制以及可长时间操作于恒流模式,才能安全且有效率地完成充电。

          针对超级电容与高功率储能设备的应用需求,明纬新推出NSP-1000系列数字化AC/DC电源,除了具备高效率、高功率密度及完整数字控制功能外,更搭载全新的PV功能 (如图1),可将输出电压调整至极低电压范围,突破一般工业电源最低输出电压的限制。

         对于超级电容而言,NSP-1000系列PV功能最大的优势在于接近0V的输出电压就可开始工作,再依设定值逐步提升输出电压,配合PC功能控制 (如图2),使充电过程维持平稳且可预测,不会因充电初期的大电流需求而触发保护机制。

圖1 PV功能外部電壓 vs 輸出電壓曲線

圖2 PC功能外部電壓 vs 輸出電流曲線

         此外,NSP-1000系列亦支援CANBus等數位通訊介面,可與 PLC、EMS 或 BMS 整合,透過軟體即時調整輸出電壓與充電電流,並監控輸出狀態、故障資訊及運轉參數,提供更高的系統整合彈性。

         相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案线上课程。