深圳市SNC光电有限公司是一家专业制造商,拥有ISO9001和ISO14000认证,从2005年开始专门从事LED灯和LED灯具的开发、制造及销售。经过多年的努力和创新,深圳市SNC光电在中国赢得最好与最大的LED照明供货商良好的声誉。我们拥有各式各样的产品,包括LED改装套件、LED玉米灯、LED鞋盒灯、LED壁灯、LED车库雨棚灯、LED加油站雨棚灯、LED泛光灯、LED工矿灯,LED路灯等,全部通过DLC / UL / CUL / TUV / PSE / CE / ROHS认证。
SNC光电的产品主要应用领域包含:室内和室外照明、建筑照明、活动照明、商业和广告照明等。所有的产品在欧美市场都享有盛誉。 SNC光电一直关注着客户的需求和新产品的开发。我们的研发团队不仅具有丰富的实际操作经验,而且可以帮助客户以低成本开发高质量的新产品。此外,我们会根据客户的需求开发并制造合适的产品,帮助我们的客户与SNC一起开发和拓展。
SNC使用高级自动生产机器进行SMT组装和焊接。由于可靠的测试结果,我们的专业灯光测试机器也帮助我们赢得了客户的良好声誉。 凭借高效和充满活力的团队,SNC擅长克服各种障碍。我们将继续为我们尊贵的客户提供高质量的产品,快速交货和诚实的服务。
更多公司讯息,欢迎浏览联域光电官网(http://www.snc-lighting.com)。