Powered by MEAN WELL


明纬优质伙伴专区

了解更多

客户证言


关于慈溪远辉


慈溪市远辉照明电器有限公司位于宁波市慈溪市三北镇三北工业区,占地面积16000平方米,交通便利,距宁波机场约40分钟车程,45分钟到宁波港,2小时到达上海,只需30分钟到杭州湾大桥-----世界上最长的桥梁。     

远辉的新工作区配备注塑、齿轮托盘冲压和涂层,照明组件、装配线等。凭借这些设备,远辉每年可生产300万套照明灯具。远辉提供的产品和服务严格按照ISO9001和CE,GS标准,并获得相关认证证书。远辉的目标是成为IP65荧光灯具最专业的制造商之一,科技创新是其能源的主要来源。远辉开发了T8 / T5系列IP65荧光灯,具有防水,防尘,防潮功能。

更多公司讯息,欢迎浏览慈溪远辉官网(http://www.cxyuanhui.com)。