明緯電源供應器廣泛應用於各式各樣的電子設備,包含工廠控制、IT、通訊、家電、醫療、照明、廣告看板、安防、車用…等,可滿足您的需求。
應用方面
電源供應器使用線材需留意什麼重點?
安裝電源供應器時,無論是輸入端或輸出端都需要靠線材來連接,而線材的選用需考量兩點,一是耐流問題,因為若耐流不足,會造成線材溫度過高,甚至燒毀;一是壓降問題,因線材本身存在阻抗,當電流流過會造成壓降,若壓降太大,會造成負載端電壓太低,則可能造成負載無法工作。您可根據您的實際系統設計,參考以下針對線材使用電流壓降的建議表。
使用貴公司適配器(Adaptor)產品,不同的國家之AC插頭該如何選擇?
適配器(Adaptor)通常需要藉由一條電源線來提供其所需的電力,而電源線連接適配器那一端的對應頭可參考適配器規格書中的AC INLET型號來選擇;至於連接電源插座那一端的插頭或電壓,會因不同的國家而有不同,您可參考以下各主要商旅國家電壓及插頭對照表來選擇。 注意事項: 1.本插頭組不能轉換電壓 2.本對照表雖依國家、電壓區分插頭,但仍有相同國家因地域不同,電壓及插頭形式不同,因此在使用之前,請先確認。
使用遙控偵測功能要注意什麼?
首先請先按照以下配置圖,將+S接至負載正端,-S接至負載負端,線材需為絞線並且遠離動力線,以避免雜訊干擾。另外若負載為動態負載(頻率大於1kHz),由於負載端的雜訊變化較大,易干擾遙控偵測功能。建議應於負載端並電容以抑制此雜訊;此電容的選擇應確保其額定漣波電流大於負載電流的0.2倍,額定電壓大於負載電壓。
若明緯智能充電器的內設曲線無法符合電池規格,是否可自行設定?(內含影片)
可以,SBP-001可透過編輯軟體應用於明緯的智能可編程充電器,如ENC系列、RPB系列以及RCB系列。透過此硬體介面,可於充電器與電腦間建立連結溝通。提供的功能有
充電曲線調整:恆流數值、恆壓數值、浮充電壓數值及漸減電流數值都可被設定及調整。
電池溫度補償:依據不同電池溫度,提供不同之充電電壓補償。
充電超時設定:設定時間旗標保護電池不過充。
詳細的配置與設定可參考SBP-001的使用手冊:
http://www.meanwell.com.tw/webapp/product/search.aspx?prod=SBP-001&pdf=U0JQLUMucGRm&a=4
以ENC-120-12為例,請觀看示範影片。
若系統有安裝強力磁鐵,需要留意什麼?
當客戶系統為了使用方便或快速維修而採用強力磁鐵,則建議強力磁鐵的位置須遠離電源供應器,避免強力磁鐵干擾內部的磁性元件,進而造成電源供應器觸發保護或損壞。如果空間受限無法遠離的話,則建議於電源供應器與強力磁鐵中間加裝一高導磁性金屬板(例如鋼板、鐵板…),降低強力磁鐵對磁性元件的干擾。
部份在電池充電場合,應如何選擇電源供應器?
明緯針對充電器產品目前推出有ENC、HEP-600C、GC、PA、PB、RPB、RCB等系列的產品(30~1600W),若使用的充電需求上述機型有所不足,而另需選用其他機型時,建議所選擇的電源供應器过載保護功能(OLP)最好是定電流模式。因為當池沒電時,對於電源供應器而言,其輸出電流會隨電池沒電的程度、電池容量的大小而變高,此時有極有機會觸發電源供應器的保護線路,如果選用的機型之過負載保護方式為Hiccup或關機型則會中斷對電池的充電,至於過負載保護方式為定電流模式,便能不間斷維持一定電流向電池充電,但因為屬於過載使用,建議應修改過載保護動作點。若有需求請與Mean Well聯絡。
串聯的應用有哪些?
電源的串聯有兩種應用,一是正負電壓的應用;一是增加輸出電壓的應用。其配接方式如下:
(1)正負電壓之接法如下圖。
(2)增加輸出電壓(電流不變),電源輸出端需加並二極體,以防止起動時造成電源內部損壞,二極體耐壓需大於V1+V2(如下圖),瞬間電流需大於額定輸出電流。
* 因為部分監控訊號與輸出地短路,建議控制監控訊號採獨立隔離控制,以免造成產品損害
並聯功能的配置要求?並聯與備援差異?
電源並聯主要用途為增加輸出總電流,純並聯功能產品因為輸出無配置防逆電流相關線路,無法滿足備援相關應用需求,如果備援應用請選擇具備援功能產品或系統增備援模組。並聯時需留意輸出電壓及配線阻抗誤差要小。另外需注意以下事項:
1. 將P(LP/CS) 點連接在一起即可如PSP 機型(請參考規格書並聯功能介紹),輸入/輸出則需先並聯後再連接至負載如下
圖所示。(某些機型並聯後需有一最小負載需求)
2. 輸出電壓誤差儘量調到接近(誤差小於0.2V)。
3. 每一台間需以粗短配線連接後再接至負載。
4. 並聯後,輸出為並聯總瓦數之90%。
5. S.P.S.並聯使用,若總輸出負載小於各別S.P.S.額定電流10%以下時,部份S.P.S.的指示燈或電源訊號
(Power Good、P ok、Alarm Signal)可能會出現誤動作之現象。
6. 為確保並聯分流效果,一般並聯使用總台數限制4-6 台。
7. 某些機型需將Control Connector 之+S,-S 一並連接,以減少輸出跳動不穩現象。
為何負載是馬達、燈泡或電容性負載會造成電源無法順利開機?
當負載是馬達、燈泡或電容性負載,開機瞬間時電流過大所造成,建議採用的電源其過載保護方式是採定電流方式設計之產品。
本公司系統採用輸出端地(GND)和大地(FG)為共點,若應用貴公司的電源產品是否可行?
是的,因為本公司產品均為隔離式設計,貴公司系統地(Ground)和大地(Frame Ground)基本上配接在一起在安規上是沒有問題,但要留意EMI之影響。
使用貴公司的產品,發現外殼上居然有電壓,請問這是正常情形嗎?是否會造成人體的傷害?
由於EMI上的要求,使得一般POWER SUPPLY的輸入端會經由一些濾雜訊電容與FG(外殼)連接,造成外殼帶電的現象。而此種現象在 IEC62368-1 中也有明確的規範,例如:資訊設備之漏電流,必須低於2mA,而只要正確接地便可解決。
因為應用的場合需求,是否可能降低電源供應器風扇的噪音?
電源供應器內建風扇其運作散熱的部份和產生的噪音有直接關係,若降低風扇的噪音(排風量)同時也減低了散熱能力。這方面將影響產品的可靠度問題,另外產品在安規認証時針對風扇的選用也被限制最小排風量的設定,當改變某些產品的風扇,依安規定義需補送安規機構報備承認,通過測試後方可使用較小風量的風扇。若客戶系統在意噪音問題,則建議改選用無風扇產品;或者聯絡明緯,或許可以根據客戶條件以修改型處理。
電源供應器一般橫置和立式放置,對於產品使用有何要注意的地方?
大部份小功率內部無風扇的電源供應器設計上是採橫式放置為主,若系統機構問題而需以立式放置電源供應器,因為散熱議題在較高的環境溫度下應考慮輸出功率減額使用(參考產品規格書說明)。至於電源供應器內部含有散熱風扇的機型,其安置方式為橫式或立式便較無差異,或者是應用的系統另有獨立的強制散熱風扇提供電源供應器適當的散熱,則安置方式也較無差異。 Ex. SP-150產品減額曲線,一般橫置/立式的應用環境溫度差5°C,而有強制散熱/自然散熱差20%輸出功率。

請問明緯的充電器可以使用在鋰電池或其他類型的電池嗎?
所有明緯的充電器出廠設定都是給鉛酸電池使用,部分可自定充電曲線的產品(如:ENC/NPB系列),客戶可自行依據鋰電池或其他類型的電池充放電特性自訂充電曲線,若有其他需求請聯繫明緯當地的經銷商。
電源供應器是否可在高海拔條件下操作?
明緯電源供應器當海拔高度超過2000米(6500英尺)时,負載使用限制如下:
1. 無風扇機型環境温度依每3.5℃/1000m比例下降
2. 有風扇機型環境温度依每5℃/1000m比例下降
*若有安規絕緣距離考量請聯繫業務代表
我可把BIC-2200當成獨立型逆變器使用嗎?像是NTS/NTU/TN系列。
不行。BIC-2200是併網型設計,意味著,當BIC-2200脫離市電時,BIC-2200會立即進入反孤島保護。因此,BIC-2200是無法當成獨立型逆變器使用的。
為何使用C/D功能時BIC-2200無反應?
若要使用C/D控制,需先透過CANbus將C/D功能激活。因此,若您想使用C/D功能,請洽我司業務窗口購買CANbus修改型。
請問斷路器(MCB)要如何選擇與搭配?
A: 步驟:
- 確認產品規格書內INPUT欄位是否有揭露所需斷路器相關資訊,如果未揭露所需斷路器類別與電流型號,可依以下步驟進行計算
- 點選連結 https://expo.meanwell.com/cbs/index.html
- 查詢官網規格書,依序填入inrush current / T50 (Note 3) / AC current等數值
- 依計算結果做實際驗證
以HLG-600H為例,inrush current為70A,T50為1000us,230VAC的AC current為3.3A;將參數輸入後,即可計
算得到以下結果。

其中第一欄為斷路器型號,第1碼是斷路器的分類,第2碼是額定電流大小;例如B10表示是B型,額定電流為10A。第二欄則是表示一顆斷路器可以連接HLG-600H的最大台數;例如選用B10,則只能接1台HLG-600H,若是選用D16,則可以接4台。
以下是依跳脫電流特性曲線,對斷路器的分類做說明:
| 分類 | 跳脫電流 | 適用場所 |
| A | (2~3)*In | 適用於保護半導體電子線路,有小功率電源變壓器的測量線路,或線路長且短路電流小的系統。 |
| B | (3~5)*In | 適用於住戶配電系統,家用電器的保護和人身安全保護。 |
| C | (5~10)*In | 適用於保護配電線路,以及具有較高接通電流的照明線路。 |
| D | (10~20)*In | 適用於保護具有很高衝擊電流的設備,如變壓器電磁閥等。 |
搭配明緯的電源供應器,建議至少應使用C型或D型的斷路器。(In:額定電流)
Note : 1. MCB數據採用ABB廠牌,相關數據僅提供客戶參考
2. 舊產品無T50數據請與明緯技術人員聯繫
3.T50為50%湧浪電流值的時間

C: 湧浪電流抑制器
詳細的內容可以參考以下技術文章” ICL-16系列與斷路器的介紹及選用方式”
http://www.meanwell.com.tw/newsInfo.aspx?c=5&i=765
何謂三相三線輸入? 三相四線?要如何配線?
為何有時LED燈串設計上有LED驅動IC時會造成LED電源無法順利開機?(電壓被LED箝制而無法上升至額定電壓值)
依據使用電路的不同,會有不同操作問題如下:
- 升壓(Boost)模式電流驅動IC
由於驅動IC的啟動電壓都遠低於LED燈串的順向工作電壓,因此驅動IC在低電壓時即開始啟動,往往IC啟動電壓甚至遠不足電源電壓的一半,此時若要達到額定功率輸出,驅動電流至少要達到電源供應器輸出額定電流的2倍以上,故會因電源供應器無法提供如此大的電流而無法驅動LED定電流模組。 - 降壓(Buck)模式電流驅動IC
選用電源輸出電壓遠高於LED燈串的順向電壓時(例如電源輸出48V,而LED燈串僅24V時且兩者之間功率相當時),當電源啟動到LED開始導通時LED電源供應器立即進入定電流操作模式,由於此時LED的消耗功率設定遠大於此時電源定電流的驅動能力,造成驅動線路無法正常工作,而電源電壓則被箝制在LED燈串的順向電壓下。 因此建議在LED驅動設計時將驅動IC的啟動電壓提升到接近電源輸出電壓或加入緩啟動功能(如圖3),待電源輸出電壓建立好後再啟動驅動模塊。或者選擇電源時(使用在降壓式模塊)須選用電源輸出電壓接近LED燈串電壓,而且驅動功率須留有餘裕的電源供應器(LED消耗功率/0.85)。
DIM PIN 為PWM調光控制PIN也有標示為為EN (Enable) DIM(or Enable)保持0V時內部SW為關斷; DIM之電壓達到1.5V(Typ)時則Turn ON。 因此設定DRIVER的啟動電壓Vstart: Vstart = (VDIM/RB) x (RA+RB),Vstart設定以高出 LED的工作電壓5~10%為原則
請問在LED照明設計上,如LED燈條設計採12顆LED為一串(VF假設為3.5V),4串並聯,每串電流為0.7A,直接接於電源輸出端且沒有串接定電流驅動器時,要如何選擇適用的電源?
首先要先確認LED電源需選擇可以工作於定電流模式之電源每串LED工作電壓 = 3.5V X 12顆 = 42V LED燈具總需求電流 = 0.7A X 4串並聯 = 2.8A LED電源需求瓦數=42V X 2.8A = 117.6W LED電源供應器瓦數/電壓選擇應為大於且最接近所需瓦數/電壓者 先以150W/48V需求選擇LED電源供應器,再確認所選用電壓/瓦數的電源是否符合定電流區間與PF>0.9的定義要求。 (117.6W/150W = 78.4% > 75%) 例如此題可選擇CLG-150A-48V 調整輸出電流為2.8A
註: 一般同一批LED的VF電壓可能為一區間(如3.4~3.6V),每顆LED均有差異,電源選用上需納入此差異之考量
同上題,如燈具設計上擬採LED燈條串接定電流驅動器之方式,要如何選擇適用的電源?
首先要先確認每串LED順向電壓總和,再加上恆流驅動器的跨電壓約2V 每串LED工作電壓 = 3.5V X 12顆 = 42V 驅動電路電壓 = 42V + 2V = 44V LED 電流 = 0.7A X 4串並聯 = 2.8A 驅動電路瓦數=44V X 2.8A = 123.2W LED電源供應器瓦數/電壓選擇應為大於且最接近所需瓦數/電壓者 先以150W/48V需求選擇LED電源供應器,再確認驅動電路實際瓦數是否符合PF>0.9的定義要求(123.2W /150W = 82.13% >75%) 例如此題可選擇CLG-150A-48機型並調整輸出電壓為44V或可直接使用。
LED電源供應器是否可並接使用?
明緯LED power supply 並無並聯功能,不可做並聯使用,如有大瓦數需求,建議選擇足夠瓦數的電源供應器或將LED分割成幾個區塊各別供應電源,LED佈局上也要依圖(5)所示,將各別電源供應器的輸出地迴路分開。相反地,小瓦數的LED燈串則可並接後再由一較大額定的LED電源供應器來驅動(如圖5所示),但須考量其均流性。

明緯LED電源對於雷擊突波最高可耐受多少?
明緯LED電源供應器產品線中,雷擊突波耐受能力最高的為XLG系列選配產品,可達10KV/Line-Line 6KV/Line-Earth等級,如需更高的SURGE耐受需如圖(8)所示,再外接ZNR(470V)或Gas Tube(500V)對策,但需考量整體安規要求。於多盞燈具應用時,為符合法規上需求可加裝雷擊電壓保護器(SPD: Surge Protection Device)。

是否可推薦搭配3合1調光應用的調光器?
3合1調光為明緯最被廣泛使用的調光產品,不需搭配特定廠商的調光器,只要調光器的規格(電壓1~10V/10V PWM/電阻)可符合規格書定義即可搭配使用。
搭配燈條調光該選擇什麼產品?
因為一般LED燈串都有串接電阻,所以LED電源必須採定電壓驅動方式,建議採用定電壓調光機型,如PWM / IDLV / ODLV系列。
我要如何了解一個調光裝置可以控制幾個3合1調光產品?
3合1調光產品的吃載電流為0.1mA,將調光器的額定電流除以0.1mA即可得知可控制幾台產品,電阻調光應用時,100%調光輸出時的阻值為100Kohm除以台數。
LED定電流產品是否可以拿來做充電器使用?
明緯充電器產品選擇非常多,建議客戶先選擇明緯充電器產品為優先,因為充電器產品不管是 安規或產品測試,都會以充電應用為考量,產品會比較符合需求,如果真的無法找到適當的產 品,明緯 LED定電流產品是可以做為定電流充電,客戶需依電池的充電電流與電壓選擇適合產品。
明緯調光產品那麼多,我該如何選擇?優缺點為何?
明緯LED調光產品會依照燈具應用的場合或市場需求設計搭配的調光方式,建議先以燈具應 用類別選擇LED產品,再依原產品的調光方式選擇調光器,如果不考量應用場合,單比較調光方式優缺點如下。

MW LED產品是否可以滿載使用?是否要如同一般電源供應器需降載7成?
MW LED產品可以滿載應用沒有問題,但年保固機型有定義Tc溫度限制,如果LED power supply 是置於高溫環境又有5年保固需求就需要降載使用。
LDD/LDH產品是否可以做串並聯應用?
LDD/LDH 系列的輸出與產品內部切換元件有連接,輸出如果串並聯應用將會造成產品損害。
LED產品輸入輸出線長最多可以接多長?
在考量線損的情況下,建議採加長輸入端線長應用,如果要加長輸出端線長需確認線損是否會因驅動電壓不足而造成燈具無法正常工作,增加線長會影響產品EMC特性,客戶需重新確認EMC特性。
為何使用明緯LED電源供應器,LED有些微明暗變化或閃爍現象?
明緯針對LED電源推出一系列產品,有些因為成本考量而選擇使用單級PFC線路架構,此架構有以下使用限制:
- 抗AC變化能力
此架構沒有使用輸入大電容,如使用在輸入電源品質不 穩定之地區,會導致輸出電壓與電流也不穩定而造成LED有明暗變化現象,而若於輸入電源穩定時則不會有此問題發生。 - 輸出漣波電壓
也因為輸入沒有使用大電容濾波,輸出漣波電壓會較一般雙級PFC架構大,如圖(4)所示。有時會因漣波電壓的波谷過低,造成串聯恆流IC應用時會因驅動電壓不足而造成LED閃爍,此時可以將電源供應器輸出電壓調高,使輸出電壓波谷高於所需要的驅動電壓或選擇高一級電壓輸出的電源供應器。 - 諧波電流(Harmonic current)
單級PFC電源供應器應用於定電壓(Constant voltage)條件時(泛指串聯恆流IC使用),其中諧波電流可能會變差。
為何我使用MW LED調光電源產品會無法調光?
首先先確認燈具的驅動方式,如果是定電流燈具,需確認LED 串聯電壓是否在規格書所定義的定電流區間內,如果是定電壓燈具(例如:LED燈串),確認是否選對了調光產品,定壓驅動須選擇PWM系列或XLN-60/XLC-60系列可PWM輸出之產品。