数据中心电源解决方案

技服中心 / Brian Lu
brian@meanwellusa.com

         如今,在人工智能的推动下,数据中心产业蓬勃发展。其旺盛的需求不仅扰乱了供应链,也为储能系统、燃料电池和液冷等其他产业带来了机会。数据中心基础设施分为两种:交流供电数据中心和直流供电数据中心。本文重点介绍适用于交流和直流供电数据中心的明纬产品。

  • 交流供电数据中心基础设施(图 1):通常采用三相 400~480Vac 电源,包括备用柴油发电机、交流在线式UPS系统(不断电系统)和用于冷却计算机架热能的液冷系统。

 

  图 1   交流供电数据中心基础设施

 
介  绍 图 示
交流在线式UPS系统是一个可扩展的250 kW三相电源柜,内部包含高功率逆变器、电池充电器和电池组。为了冷却内部电力电子组件,通常使用XTR-480-24为多个24V/50W直流风扇供电,因为XTR-480-24是三相输入,且能够承受逆变器启动时的瞬时电压突波。
  • 直流供电数据中心基础设施(图 2):虽然仍有发热的计算机架,但它们采用高压800V直流电供电,该电压由固态变压器产生,而非400~480V交流电。高压直流供电可以降低电流,从而降低材料成本和电缆线电力损耗。

 

  图 2   直流供电数据中心基础设施

 
介  绍 图 示
数据中心的电池储能系统(BESS)输出 800 V直流电,以维持数据中心运转几分钟,直到备用柴油发电机启动。BESS能源管理系统、显示器或控制器通常采用较低的直流电压,而高压直流(HVDC)电源 RSDH-150/300或DDRH-120/240则常被使用,因为这些直流/直流电源提供 250 ~ 1500 VDC的宽输入范围。
 
综上所述,明纬为数据中心提供AC/DC和DC/DC电源。详细内容请参考完整文章。
 
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案在线课程。