关键设备高可靠电源的解决方案 – ES-SU/TU在线式UPS
技服中心 / Hank Lan
EUTS@meanwell.eu
在数据中心、通讯基础设施、工业控制系统、安防平台与医疗电子设备等关键应用中,供电系统所关注的核心早已不仅是「是否有电」,而在于电力是否稳定、持续且可精准控制。市电波动、瞬时断电、浪涌冲击以及谐波干扰等问题,都可能引发设备异常重启、数据遗失、服务中断,甚至造成硬件损坏,进而影响整体系统的可靠性与运作安全。
因此,UPS 的价值不仅体现在停电时提供备援电力,更重要的是在日常运行中持续改善电能质量,为关键设备打造稳定、可靠且可控的供电环境,确保系统长时间安全运作并降低风险。
明纬新推出的ES-SU/TU 在线式 UPS ,就是为了满足以上需求,含 1kVA、3kVA、6kVA、10kVA 等典型应用容量,采用真正的双转换架构,具备输出功率因数 1、高输入功率因数及低输入电流谐波失真,并支援ECO模式、EPO紧急断电功能、USB/RS-232通讯与LCD显示,可广泛应用于资料中心、工业控制系统及通讯基础设施等场景。
ES-SU/TU 的核心优势:
1. 真正在线式双转换架构,持续输出稳定电源
典型工作架构则如下图所示:



2.高输入功率因数与低谐波,减轻前端供电压力
3.兼顾运转效率、能效优化与系统安全
ES-SU/TU适合哪些应用场景?

1. 资料中心与伺服器机房
2. 工业自动化与控制系统
3. 通信系统与网路基础设施
4. 医疗电子设备
详细内容请参考完整文章.
相关产品与应用需求可直接联系明纬经销商或明纬技术人员,也请持续关注明纬线上展览馆相关产品与解决方案线上课程。