3+N系統解決方案

Q1

請問什麼是3+N系統解決方案?

Ans

明緯擁有超過一萬種標準電源機型與全球專業技術服務團隊,透過相關技術諮詢服務,業務與技術服務團隊可依客戶需求提供產品與系統解決方案,甚至可以依客戶系統組裝成一套系統。
其中3+N的3指的是機架式電源、模組電源、系統電源,N指的是以明緯其他產品與控制器,依客戶需求所搭配的無限可能。

Q2

請問現行提供過那些3+N解決方案?

Ans

目前實務應用解決方案如下
1.CMU2電源管理系統解決方案
2.系統電源解決方案

3.高壓直流供電燈控解決方案
 
4.IOT燈控系統解決方案
 
5.DALI燈控解決方案
 
6.KNX樓宇自動化解決方案
 
7.節能燒機解決方案  
明緯可依需求規劃與提供解決方案,有任何疑問或需求,請洽明緯銷售與技術團隊。

Q3

3+N系統解決方案與之前銷售方式由何差異?

Ans

明緯為標準電源製造商,產品線種類範圍相當多元,也陸續針對新產業應用開發出智能控制產品,針對一般產品如LED驅動器或內置機殼型的電源,使用者都相當熟悉,但針對明緯核心價值研發出智能控制功能產品,如KNX、控制器、雙向電源等,使用者於初期系統規畫是有些困難度,唯有透過技術服務單位更主動與客戶溝通並了解需求,讓我們針對您的系統提出產品與解決方案並詳細說明,讓客戶於初期Design-in階段時可以更快速與順利,成為多產業應用解決方案供應商。

Q4

後續針對明緯3+N系統解決方案,我可有什麼管道可以得到資訊及聯絡明緯團隊?

Ans

我們歡迎您下載明緯APP,我們會陸續針對3+N系統解決方案FAQ、技術新知、技術影片、研討會做資訊的提供,如果是明緯APP會員將可以得到第一手消息。明緯服務團隊的資訊在明緯線上技服服務館,聯絡資訊如下連結
https://expo.meanwell.com/aboutRange.aspx?i=27#A

Q5

CMU2電源管理系統解決方案?

Ans

明緯智能控制電源具備對外通訊功能,例如:PMBus或是CAN bus等,可以執行遠端監控及控制,這讓它們富有彈性,應用範圍更廣,使用上的難度較高。為了優化這些電源管理系統建構與增加系統信賴性,明緯提出了CMU2智能電源管理方案。CMU2係一個全數位化的主控制器,可以執行電源系統的監測與控制任務,藉以來節省客戶系統建構時程,提供最佳化應用解決方案。
 
應用範例:國家同步輻射研究中心使用電源系統輸出的電力驅動全固態射頻功率放大器(Radio Frequency Power Amplifier)。為配合應用最佳的用電效率,電源系統輸出電壓須能涵蓋42Vdc ~54Vdc調變範圍。CMU2支援CANBus通訊,支援單套系統48台同時上線功能並透過通訊指令達成精準調壓之要求。

Q6

系統電源解決方案?

Ans

隨著不同專案及應用,電源的瓦數需求不同、電壓及功能設定也不相同。往往市面上找不到功能相符的機型。明緯為了這樣的客戶需求考量,規劃出一套彈性且立即的方案,系統電源解決方案。可以依客戶需求提供電源功率搭配應用,由3200W到128KW、電壓範圍則為23.5V – 58.8V、客戶更可挑選機櫃形式。詳細資訊,請洽明緯當地經銷商。

應用範例:明緯系統電源,最高可達128kW,適合作電源供電給,使用在CO2 laser、Fiber laser、Diode laser等各種雷射應用。

Q7

IOT燈控系統解決方案?

Ans

部分客戶希望一個可以連線手機或平板,以無線操作的方式控制燈具開/關或是調光。基於這類客戶,明緯提供藍牙低功耗無線照明燈控解決方案。明緯與Casambi、塗鴉及SILVAIR等世界大廠合作設計出兩款無線燈控LED驅動器,LCM-25/40/60-IOT定電流模式驅動器及PWM-60/120/200-IOT定電壓模式驅動器,LCM適用於直接驅動之燈具;PWM適用於燈條應用。詳細資訊請參考規格書。
 
應用範例:LCM-25IOT搭配燈具作為室內情境照明。

 

Q8

DALI燈控解決方案?

Ans

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)為一種數位照明,是樓宇照明應用的通訊協議,適用於照明控制設備之間的通信。數位照明可以讓照明控制變得更加容易設定及減少重新佈線的困擾。在DALI協會持續增加新的燈光控制功能,不僅DALI 1.0的數位燈控產品外,明緯更投入符合最新規範的DALI 2.0。DALI 2.0相較DALI 1.0版增加Input device及control device的產品定義及功能,對整體DALI數位照明系統發展將會更加完善,未來符合DALI 2.0的LED驅動電源,也將會成為DALI 2.0數位樓宇照明系統中最基本的燈光應用。
 
應用範例:辦公室使用20盞LED平板燈,搭配 LCM-40DA。辦公室有3個不同區域,設計者可透過DALI控制器將這20盞燈分配到3個不同群組。設定容易也易於未來變更。

明緯DALI 1.0產品:
LCM-25DA/40DA/60DA
LCM-40UDA/60UDA
ELG-75CDA/100CDA/150CDA/200CDA/240CDA
ELG-75DA/100DA/150DA/200DA/240DA
HLG-320-CDA
HBG-100DA/160DA/200DA/240DA
HBC-100PDA/160PDA
HVGC-480ADA/650DA
ODLC-45DA/65DA
LDC-35DA/55DA/80DA
PWM-60DA/90DA/120DA
IDLC-45DA/65DA
IDPC-45DA/65DA
DAP-04
LDD-H-DA

明緯DALI 2.0產品:
LCM-25DA2/40DA2/60DA2
PWM-60DA2/90DA2/120DA2/200DA2
ELGC-300-L/M/H-ADA
HBGC-300-L/M/H-ADA
HVGC-1000-L/M/H-DA
LDC-55DA2

Q9

KNX樓宇自動化解決方案?

Ans

KNX常見問題  https://building.meanwell.com.tw/qa.aspx?c=10
KNX解決方案  https://www.meanwell.com/KNX/BA/tw/index.html

KNX 為住宅和建築控制的世界標準,提供許多市場上視覺化和建築自動化系統的新產品。明緯致力於推廣KNX樓宇自動化控制技術,並陸續推出符合國際標準的KNX相關產品,包含:KNX電源、網關(閘道器)、執行器等。如KAA-8R通用開關執行器及KAA-4R4V調光執行器,可視應用搭配明緯各式電源及LED驅動電源。在KNX架構基礎上,KNX系統工程師在規劃或使用時,能輕易透過ETS系統,依照用戶的需求或系統規劃進行編程。明緯目前仍持續擴展KNX應用產品,以滿足終端客戶與系統業者的使用需求。
 
應用範例:KNX總線電源供應器 KNX-20E 提供KNX 設備電源,而 KNX邏輯開關執行器則有KAA-8R,搭配上光源感測器及電動遮光板或窗簾達到遮陽系統的控制。

明緯KNX產品:
LCM-25KN/40KN/60KN
PWM-60KN/120KN/200KN
KAA-8R(-10)
KAA-4R4V(-10)
KDA-64
KNX-20E-640/40E-1280D
DLC-02KN

Q10

節能燒機解決方案?

Ans

任何生產電子產品與設備的製造商在生產環節中,必定會經過燒機與老化測試的作業,但燒機流程用電量相當龐大,為改善電能消耗問題,明緯在燒機流程中透過自行研發能源回收電源搭配電源監控系統(CMU2),將原先用於燒機測試的電力耗損循環再利用,可減少70%以上能源耗損,最高達90%。
詳細說明與案例請點選以下連結:
http://expo.meanwell.com.tw/aboutRange.aspx?i=44